Other Parts Discussed in Thread: LM3488, LM3481
Thread 中讨论的其他器件: LM3481
工具与软件:
大家好
我有关于 LM3488过压保护的问题、如下所示(LM3488QMM/NOPB 数据表 P6):

单芯片比较、25mV 至85mV 电压是会因为温度的影响而变化、还是单芯片的值是固定的、不受温度的影响?
如果与温度有关、它是随温度升高而增加还是减少?
期待您的答复,谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Hui、
感谢您使用 e2e 论坛。
同样的问题最近被问:
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1427924/lm3488q-q1-whether-vocp-will-change-by-temperature
请告诉我这是否足够、或者是否还有其他相关问题。
此致、
Niklas
您好、Hui、
我从主要设计人员那里获得了有关该器件的反馈。
要解释 为什么 Vovp 会随着温度的升高而降低仍然不容易。
根据内部电路、没有元件会由于温度变化而导致 Vcomp 阈值降低。 例如、与 Vocp 阈值相比、 该值 随着温升而持续增加、因为内部元件在高温下产生高延迟、这会增加数据表中所示的阈值。
对于 Vovp、没有类似的电路、因此可能另一个单元会显示不同的测试结果。
您能说已经测试了多少个部件 Vovp 漂移吗?
谢谢、此致、
Niklas
尊敬的 Hui、
感谢您介绍测试设置。
如果我理解正确的话、主要问题就是器件在高温下过冲后停止开关、而在室温条件下保持开关?
可以通过调整补偿来避免这种情况。 如果环路补偿设计更快、它可以通过更小的 Vout 过冲来补偿负载阶跃、从而在所有温度条件下继续稳定开关。
我还可以建议补偿的值。 为此、我需要输入电压(VIN)、输出电压(VOUT)、应用的最大负载和电感、另外连接具有更高分辨率的原理图也很有帮助、这样可以更轻松地读取元件值。
此致、
Niklas
您好、 Niklas
可以、但您可以看到、在相同的电路参数下、在室温下、Vout 过冲至5.17V 而不停止开关、但在高温下、Vout 过冲至5.15V 并停止开关。
我尝试上传一个更清晰的图片,但它似乎被压缩、所以让我告诉你相关的参数首先:
Vin=6V~24V (使用13、5V 进行测试)、VOUT = 4.92~5.06V、最大负载= 0.9A 且电感 L1=L2 = 15uH



此致!
回族
您好、Hui、
感谢您提供所有详细信息。
我重新计算了补偿并审查了设计。
补偿值已经过精心设计。 功率级看起来也正常。
我唯一能给出的评论是、输出侧只有一个100uF 的铝电容器。
为了降低输出端的噪声、我们建议在输出二极管附近添加额外的低 ESR 陶瓷电容器、以降低开关纹波噪声。
但是、我无法保证这样能够避免您在高温下面临的过冲问题。
由于这种行为仍在器件规格范围内、可能只出现一个某些器件、而其他器件可能表现良好、因此我通过改进整个设计来减少过冲、所有器件都可以解决该问题。
如果应用设计已经很好、则如果预计会出现具有此压摆率的负载瞬变、则无法在高温下避免此开关停止。
此致、
Niklas