This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3488QMM/NOPB

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3488, LM3481

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1428568/lm3488qmm-nopb

器件型号:LM3488
Thread 中讨论的其他器件: LM3481

工具与软件:

大家好
     我有关于 LM3488过压保护的问题、如下所示(LM3488QMM/NOPB 数据表 P6):

    单芯片比较、25mV 至85mV 电压是会因为温度的影响而变化、还是单芯片的值是固定的、不受温度的影响?

    如果与温度有关、它是随温度升高而增加还是减少?

期待您的答复,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hui、

    感谢您使用 e2e 论坛。
    同样的问题最近被问:
    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1427924/lm3488q-q1-whether-vocp-will-change-by-temperature

    请告诉我这是否足够、或者是否还有其他相关问题。

    此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Niklas

         感谢您的答复。  现在、我们在实际测试中发现 Vovp 值随着温度的升高而降低、这可能与我们对数据表的理解不同。 您对此有任何研究或对类似产品有任何研究吗? 您能向我们推荐它们吗?

    此致!

    回族

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hui、

    感谢您进行一些测试并分享结果。
    遗憾的是、我没有可确认或解释 Vovp 随温度升高而降低的原因的测试数据或参考材料。
    我 在类似的升压控制器(LM3481)上找到了 Vovp 的一些内部温度测试数据。 在这里、 测量点的分布表明温度对 TI 值没有明显的影响。
    总之、 我既不能确认也不能否认 Vovp 对温度的依赖性。

    此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Niklas
    非常感谢您的答复。 您可以咨询 LM3488的开发人员或数据表规格编写人员吗?

    此致!

    回族

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hui、

    我从主要设计人员那里获得了有关该器件的反馈。
     要解释 为什么 Vovp 会随着温度的升高而降低仍然不容易。
    根据内部电路、没有元件会由于温度变化而导致 Vcomp 阈值降低。 例如、与 Vocp 阈值相比、 该值 随着温升而持续增加、因为内部元件在高温下产生高延迟、这会增加数据表中所示的阈值。
    对于 Vovp、没有类似的电路、因此可能另一个单元会显示不同的测试结果。

    您能说已经测试了多少个部件 Vovp 漂移吗?

    谢谢、此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Niklas
    感谢您的答复。 现在 我们只在 SEPIC 电路中使用了这种芯片、所以测试结果只涉及此电路。

    您可以参阅图中的电路。

    您可以看到、室温(5.175V)下5V 输出的峰值高于105℃ (5.15V)的峰值、但未触发保护以关闭 MOS。

    此致!

    回族

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hui、

    感谢您介绍测试设置。
    如果我理解正确的话、主要问题就是器件在高温下过冲后停止开关、而在室温条件下保持开关?

    可以通过调整补偿来避免这种情况。 如果环路补偿设计更快、它可以通过更小的 Vout 过冲来补偿负载阶跃、从而在所有温度条件下继续稳定开关。

    我还可以建议补偿的值。 为此、我需要输入电压(VIN)、输出电压(VOUT)、应用的最大负载和电感、另外连接具有更高分辨率的原理图也很有帮助、这样可以更轻松地读取元件值。

    此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Niklas

    可以、但您可以看到、在相同的电路参数下、在室温下、Vout 过冲至5.17V 而不停止开关、但在高温下、Vout 过冲至5.15V 并停止开关。

    我尝试上传一个更清晰的图片,但它似乎被压缩、所以让我告诉你相关的参数首先:

    Vin=6V~24V (使用13、5V 进行测试)、VOUT = 4.92~5.06V、最大负载= 0.9A 且电感 L1=L2 = 15uH

    此致!

    回族

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hui、

    敬请预计周一至周五德国公众假期回复。

    此致、

    Feng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hui、

    感谢您提供所有详细信息。
    我重新计算了补偿并审查了设计。
    补偿值已经过精心设计。 功率级看起来也正常。

    我唯一能给出的评论是、输出侧只有一个100uF 的铝电容器。
    为了降低输出端的噪声、我们建议在输出二极管附近添加额外的低 ESR 陶瓷电容器、以降低开关纹波噪声。

    但是、我无法保证这样能够避免您在高温下面临的过冲问题。
    由于这种行为仍在器件规格范围内、可能只出现一个某些器件、而其他器件可能表现良好、因此我通过改进整个设计来减少过冲、所有器件都可以解决该问题。
    如果应用设计已经很好、则如果预计会出现具有此压摆率的负载瞬变、则无法在高温下避免此开关停止。

    此致、
    Niklas