This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25990:通过多个连接器与电流进行负载共享

Guru**** 2511325 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25985, TPS25990

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1427148/tps25990-load-sharing-with-current-over-multiple-connectors

器件型号:TPS25990
主题中讨论的其他器件:TPS25985

工具与软件:

我有一个应用、其中12V 总线连接到具有多个并联连接器(具有多个12V 连接器的服务器电源)的负载。

是否支持在以下拓扑中执行负载共享、其中 TPS25990/TPS25985仅通过负载连接在一起: https://i.kane.cx/4S1P9N

或者、 在这个应用中、电子保险丝是必须立即连接在一起(i.kane.cx/.../ZCjItC)?

其目的是 在发生故障时防止任何单独连接发生过载。

可能会发生以下情况:

  • 并非所有提供的12V 连接都已连接。 在这种情况下、仍然应该发生负载共享、并且应该降低 OCP 阈值。
  • 接收器在连接器之间执行内部负载平衡、因此每个12V 电压都不会立即短接在一起(不是我使用的当前服务器主板的情况、而是其他器件的潜在问题)
  • 其中一个连接器上的连接电阻增加会导致不平衡、超过了电子保险丝可以校正的电压

另一方面、由于这是内部接线、不大可能突然出现故障、因此可以接受共用总线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    当 Vin 和 Vout 短接时、TPS25990+TPS25985仅在它们并联时支持电流共享。

    这是您问的问题吗?

    此致  

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal、

    根本问题是:

    在不同连接器上共享电流的情况下、防止连接器上出现过流的最佳电子保险丝拓扑是什么?

    由于 Vout 必须短接、这只会为每个连接器留出单独的电子保险丝或传输到所有连接器的共享输出。

    此致!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    让我再检查一下。

    此致  

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我会推荐这一个:

    此致

    Kunal Goel