请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS25990 主题中讨论的其他器件:TPS25985、
工具与软件:
我有一个应用、其中12V 总线连接到具有多个并联连接器(具有多个12V 连接器的服务器电源)的负载。
是否支持在以下拓扑中执行负载共享、其中 TPS25990/TPS25985仅通过负载连接在一起: https://i.kane.cx/4S1P9N
或者、 在这个应用中、电子保险丝是必须立即连接在一起(i.kane.cx/.../ZCjItC)?
其目的是 在发生故障时防止任何单独连接发生过载。
可能会发生以下情况:
- 并非所有提供的12V 连接都已连接。 在这种情况下、仍然应该发生负载共享、并且应该降低 OCP 阈值。
- 接收器在连接器之间执行内部负载平衡、因此每个12V 电压都不会立即短接在一起(不是我使用的当前服务器主板的情况、而是其他器件的潜在问题)
- 其中一个连接器上的连接电阻增加会导致不平衡、超过了电子保险丝可以校正的电压
另一方面、由于这是内部接线、不大可能突然出现故障、因此可以接受共用总线。