Other Parts Discussed in Thread: TPS25982, TPS25983
主题中讨论的其他器件:TPS25983、TPS25982
工具与软件:
我的上一个问题:
TPS259827LEVM:当 EN/UVLO 为0V 时、TPS259827ONRGET 电子保险丝输出保持开启"
这仍然经常发生、我仍不清楚如何进入这种状态-大约是在获取一半的截止电流并且 EN 被驱动为低电平时才会进入这种状态。 它会导致我们的锂离子电池完全放电、这是一个不良问题。
我最近看到、您已经发布了一款新的等效器件、即额定电流为18A 而不是15A 的259830。
您是否知道此新器件是否能解决一些不同的问题、以及是否无法在 EN/UVLO 输入保持低电平但输出仍打开的状态下结束?