This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS259827LEVM:电源管理论坛

Guru**** 2663045 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25982, TPS25983

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1430828/tps259827levm-power-management-forum

器件型号:TPS259827LEVM
主题中讨论的其他器件:TPS25983、TPS25982

工具与软件:

我的上一个问题:

TPS259827LEVM:当 EN/UVLO 为0V 时、TPS259827ONRGET 电子保险丝输出保持开启"

这仍然经常发生、我仍不清楚如何进入这种状态-大约是在获取一半的截止电流并且 EN 被驱动为低电平时才会进入这种状态。  它会导致我们的锂离子电池完全放电、这是一个不良问题。

我最近看到、您已经发布了一款新的等效器件、即额定电流为18A 而不是15A 的259830。

您是否知道此新器件是否能解决一些不同的问题、以及是否无法在 EN/UVLO 输入保持低电平但输出仍打开的状态下结束?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我后来发现、当器件在 EN/UVLO 为0V 时不会关断时、如果负载电流增加到关断点、则器件将开始能够通过 EN 关断。  这就好像它自己进入了一个混淆状态、并在 EN 为低电平时保持开启。 驱动电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Robin、

    您能帮我以下忙吗?

    • 环境温度是多少?
    • 您是否从第一次上电时就看到过此问题?  
    • 您如何测量? 您是否在器件附近探测?  
    • LDSTART 引脚或任何其他引脚上的任何反弹。 引脚的任何时钟类型输入?  
    • 这是否会在多个器件中重复?
    • 您是否有我们的 EVM (用于减少 PCB 相关变量)
    [quote userid="580092" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1430828/tps259827levm-power-management-forum 我最近看到您发布了一款新的等效设备、259830的额定电流为18A、而不是15A。

    它们来自同一器件系列、具有许多通用 IP。 问题是、这不是 TPS25982的预期行为、因此我不能说这将在您使用 TPS25983时发生/不会发生。 它们是 P2P、因此您无需任何额外的 PCB 成本即可评估这些选项。  

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arush

    在正常室温条件下-即大约23°C。

    首次上电时、电路正常 -在进入此模式之前、必须以大约1A 的负载对来自处理器的"INST_PWR_OFF_L"信号进行循环。

    该处理器监测2S 锂离子电池的电压并驱动 INST_PWR_OFF_L 线路、我们依靠电子保险丝输出关闭来在电压降至低于大约6.2V (即高于由分压器 R45/R48设置的阈值)时保持电池电量。

    使用 TP8上的示波器探头测量 EN/UVLO 引脚、通过板载连接器通过一些输出滤波进行输出。

    LDSTART 引脚通过0欧姆电阻器 R46电压为0V。

    我在多个器件上都看到过这种情况-我更换了板上的 TPS、认为它可能会进入故障状态、但新芯片仍能正常工作。

    我没有 EVM、但我已经按照字母表中的布局指南进行了说明-我是一名经验丰富的电路板设计人员、所以知道所有潜在问题。

    可能需要许多 EN/UVLO 切换"周期"来提示问题。

    我注意到25930器件 已将 LDSTRT 电路移除-如果您认为此问题可能与此相关(?) 请告诉我。

    我试图从你的29530样品,但似乎我必须为他们支付...?

    此致

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Robin、

    如果 LDSTART 引脚上出现一些脉动输入、则可能会出现此问题、原因可能是来自其他引脚的耦合、接地反弹或外部驱动元件。

    由于 TPS25983为 P2P、并且没有此 LDSTART、这应该可以解决您的问题。 很遗憾、我无法直接为您订购样片。

    此致、
    Arush