This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS923652:升压 LED 驱动器

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS923652, TPS61196

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1420945/tps923652-boost-led-driver

器件型号:TPS923652
Thread 中讨论的其他器件: TPS61196

工具与软件:

嗨、团队:

我已经将从"TPS92365xEVM升压或降压/升压 LED 驱动器评估模块"获得的参考设计集成到我的项目中、但它无法正常工作。 我是使用 TPS923652DYYR 设计的、但我不确定如何驱动 LED。 我越仔细研究其他论坛上的问题,我就越感到困惑。 :)

在项目中、我将使用正向电压为3.2V 的15个 LED、我想控制流经这些 LED 的电流。 我测试了评估模块表4-2中提到的调光模式配置。 但是、尽管我更改了 ADIM/HD 或 PWM/EN 引脚提供的 PWM 信号的占空比、但没有获得想要的结果。 您能帮助我控制 LED 的电流吗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Servan:

    我们的专家是 ooo、他将在他回到办公室后回复您、感谢您的耐心。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持、我期待您的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Servan:

    很抱歉迟到了响应。

    [报价 userid="625580" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1420945/tps923652-boost-led-driver "]然而、尽管我更改了由 ADIM/HD 或 PWM/EN 引脚提供的 PWM 信号的占空比、但却没有获得想要的结果。

    请详细说明您所说的"未获得我想要的结果"? 该电路的实际行为是什么?您期望的结果是什么?

    谢谢。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven、您好!

    该电路的设计方式与 TPS92365xEVM LED 驱动器相同。 该设计的目的是通过 PWM 占空比更改0-2A 输出电流来驱动 LED。 在我们的电路中、尽管我们更改了 PWM 占空比、但电流没有变化。 PWM 信号为20kHz、占空比测试在0%-100%之间。 我在等你的帮助。

    注意:测试是使用12个串行蓝色 LED 进行的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Servan:

    您的输入电压是多少?

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven、您好。

    输入电压为24V。 我正在使用稳压电源、并尝试了不同的输入电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Servan:

    您的 OVP 电阻分压器设置不正确。 请更正此错误、然后查看是否有帮助。 请参阅此 E2E 常见问题解答- [常见问题解答]如何为 TPS923655 / TPS923654 / TPS923653 / TPS923652设计 OVP 电阻分压器? -电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Steven
    OVP 电阻分压器控制什么和输出电压?
    我不明白 OVP 电阻分压器的用途是什么。

    我以前看过这个。 OVP 引脚似乎有两个阈值。 您解释了电池充电应用的这些阈值、但我想在 LED 驱动应用中使用它。 在这种情况下、我应该如何进行?

    1)如何调节输出电压?
    2) 2)在电流测试中、我将在 EN/PWM 引脚为高电平时向 ADIM/HD 引脚施加20kHz PWM 信号、并在输出端实现电流控制。 不过、精度没有达到我想要的水平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Servan:

    请参阅以下说明-  

    [报价 userid="625580" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1420945/tps923652-boost-led-driver/5455099 #5455099"] OVP 电阻分压器控制何种输出电压?
    我不明白 OVP 电阻分压器的用途。

    OVP 电阻分压器设置 CV 模式干扰的阈值、还设置 LED 开路负载保护的阈值。

    我以前已经审阅过此内容。 OVP 引脚似乎有两个阈值。 您解释了电池充电应用的这些阈值、但我想在 LED 驱动应用中使用它。 在这种情况下、我应该如何进行?

    如果您只想使用该驱动器来驱动 LED、则应 确保输出电流在所有工作条件下不会受 CV 模式的影响。 此外、您需要确保当发生 LED 开路负载保护时(1.45V 阈值)、输出电压(实际上是 CSn 电压)将低于该器件的额定电压(CSn 引脚的最大建议工作条件为63V)。 更具体地说、您应该确保:  

    • VOUT_max * R_OVP2 /(R_OVP1 + R_OVP2)< 1.1V
    • 1.45 / R_OVP2 *(R_OVP1 + R_OVP2)< 63V

    请在该常见问题解答中查看 Vout_max、R_OVP1、R_OVP2 的定义-[常见问题解答]如何为 TPS923655 / TPS923654 / TPS923653 / TPS923652设计 OVP 电阻分压器? -电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛。 此外、还可以在此 E2E 常见问题解答中找到更多指南。

    1)如何调节输出电压?

    通常情况下、LED 驱动器是恒流源、它控制输出电流、但不控制输出电压。

    [报价 userid="625580" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1420945/tps923652-boost-led-driver/5455099 #5455099"]2)在当前测试中、我要在 EN/PWM 引脚为高电平时向 ADIM/HD 引脚应用20kHz PWM 信号、并且我要实现输出端的电流控制。 但是、精度不在我想要的水平上。

    所以、您目前可以调节输出电流、但精度/线性度不令人满意。  我的 理解是否正确? 请更正 OVP 电阻分压器设置并查看是否有帮助。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Steven

    Vout_max:串联 LED 的正向电压之和。

    • VOUT_max * R_OVP2 /(R_OVP1 + R_OVP2)< 1、1V、  我应用该公式。 没问题。
    • 1.45 / R_OVP2 *(R_OVP1 + R_OVP2)< 63V  但是、此公式中的1.45值较低、并且当我将此值除以我使用的电阻器值时、结果始终小于63。  我是不是在计算错误?

    输出电流的精度/线性度优于以往。

    • 当我将输出电流设定为100mA (Rsense = 2 Ω)并以最大100mA 电流连接 LED 到输出端时、我可以得到我想要的结果。 换句话说、我可以-100mA 根据 PWM 信号的占空比、将输出电流设置为0PWM。
    • 但是、当我将输出电流设置为1A (Rsense = 200m Ω)时、如果我以1A 的最大电流将 LED 连接到输出、我无法获得所需的0 -1A。 在本例中、输出电流约为200mA。 这是什么原因呢?

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Servan:

    [报价 userid="625580" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1420945/tps923652-boost-led-driver/5459317 #5459317"]1.45 / R_OVP2 *(R_OVP1 + R_OVP2)< 63V  但是、此公式中的1.45是一个较低的值、当我将该值除以我使用的电阻值时、结果始终小于63。  我是不是在计算?

    乘以(R_OVP1 + R_OVP2)吗?

    [报价 userid="625580" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1420945/tps923652-boost-led-driver/5459317 #5459317"]

    输出电流的精度/线性度优于以往。

    • 当我将输出电流设定为100mA (Rsense = 2 Ω)并以最大100mA 电流连接 LED 到输出端时、我可以得到我想要的结果。 换句话说、我可以-100mA 根据 PWM 信号的占空比、将输出电流设置为0PWM。
    • 但是、当我将输出电流设置为1A (Rsense = 200m Ω)时、如果我以1A 的最大电流将 LED 连接到输出、我无法获得所需的0 -1A。 在本例中、输出电流约为200mA。 这是什么原因呢?
    [报价]

    开关 FET 逐周期电流限制极有可能被触发。 请尝试扩大电感器的电感或增加开关频率、看看是否有用。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven、您好!


    我要将 LED 输出电压设置为37V、 我需要为此设置什么?

    我观察到、当我更改 OVP 电阻值时、输出电压会发生变化。 但没有用于此的公式吗? 来设置清除的输出电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Servan:

    通常情况下、LED 驱动器是恒流源、它控制输出电流、但不控制输出电压。 使用它来驱动 LED 时、您设置的是输出电流、而不是输出电压。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Steven、感谢您的答复。

    -在我要做的项目中,我需要控制 UV LED 的电流20个不同的波长。 具有这些不同波长的 UV LED 和具有相同波长的 LED 将相互串联。  

    -每个通道的输出电流介于0-2A 之间,灵敏度和准确性必须高。

    -某些 UV LED 型号的输出电压高达120V。

    我们考虑将 tps923652用于该项目、但无法提供所需的电流控制。 可以为该工程推荐任何 LED 驱动器吗?  

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Servan:

    [报价 userid="625580" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1420945/tps923652-boost-led-driver/5481345 #5481345"]-对于某些 UV LED 型号、输出电压高达120V。

    您能否确认 LED 的正向电压是否为120V? 它是一串串联的 LED 吗?

    您无法在输出电压= 120V 的情况下使用 TPS923652、因为这远远超出建议的运行条件以及该器件的绝对最大额定值。 您可以参阅数据表中的第7.1节绝对最大额定值和第7.3节"建议运行条件"。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven、您好!

    是的、我讨论的是一系列串联的 LED。  

    我意识到我不会将 TPS923652用于120V 输出、

    在我的测试中、我无法使用 TPS923652调节输出电流、您是否可以建议使用其他 LED 驱动器?

     谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Servan:

    由于我们的专家是 ooo、请预计回复会有一些延迟。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Servan:

    您可以看一下 TPS61196。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven、您好。
    我能否串联 TPS923652 LED 驱动器并提高输出电压?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Servan:

    抱歉。 我目前不在办公室。 明天我回到办公室时、我会给你回复。 感谢您的理解。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Servan:

    [报价 userid="625580" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1420945/tps923652-boost-led-driver/5489963 #5489963"]我能否串联连接 TPS923652 LED 驱动器并提高输出电压?

    否 TPS923652无法做到这一点。

    此致、

    Steven