请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ78350 Thread 中讨论的其他器件: BQSTUDIO
工具与软件:
您好!
文档"BQ78350-R1A 技术参考"指示 Cell Balance Threshold 的地址为0x460D。 但是、我们对 R2固件的测试表明、地址已更改为0x4640、对于 R3固件、我们发现地址为0x4634。 您能否提供 R2和 R1的数据闪存摘要表?
我们的 MCU 从数据闪存汇总表读取值、我们需要确保从正确的地址读取值。
谢谢!