This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350:R1和 R2差异

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350-R1A, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1433913/bq78350-r1-and-r2-difference

器件型号:BQ78350
Thread 中讨论的其他器件: BQSTUDIO

工具与软件:

您好!

文档"BQ78350-R1A 技术参考"指示 Cell Balance Threshold 的地址为0x460D。 但是、我们对 R2固件的测试表明、地址已更改为0x4640、对于 R3固件、我们发现地址为0x4634。 您能否提供 R2和 R1的数据闪存摘要表?  

我们的 MCU 从数据闪存汇总表读取值、我们需要确保从正确的地址读取值。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以在 bqStudio 中获取地址。 选择"Window"->"Preferences"、然后选择"Show Advanced Views":

    然后、bqStudio Data Memory 视图将添加一个列"物理地址"。