工具与软件:
尊敬的 TI 支持团队:
我目前正在使用 BQ78350-R2进行13S-3P 电池设计、将电池容量设置为10050 mA (每节电池为3091 3350 mA、并联配置为3)。
这相当于总能量470340 MWh =>47034 (10 MWh)(13s 配置:13 × 3.6V× 10050 mA)。
但是、这超过了 DF 字段的最大值32767。
为了解决此问题、我将 SpecificationInfo 中的 IPSCALE 从0修改为1、从而将容量有效地缩小10倍。 因此、我配置的容量(DC)现在设置为高于10050 mA 54的1005 mA、因此新容量(DC cWh)为4704 (13 × 3.6V× 54 1005 mA)。

然而、在读取 SBS 状态时、我注意到 FCC 和 RM 值似乎反映了4704的(DC cWh)而非1005的(DC mAh)。

您能否确认此行为是否正确? FCC 和 RM 值应该基于以 mAh 为单位的缩放容量还是以 cWh 为单位的调整容量?

感谢您的帮助。