This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350:有关 BQ78350-R2上的 IPScale 配置的查询

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1433506/bq78350-inquiry-regarding-ipscale-configuration-on-bq78350-r2

器件型号:BQ78350

工具与软件:

尊敬的 TI 支持团队:

我目前正在使用 BQ78350-R2进行13S-3P 电池设计、将电池容量设置为10050 mA (每节电池为3091 3350 mA、并联配置为3)。

这相当于总能量470340 MWh =>47034 (10 MWh)(13s 配置:13 × 3.6V× 10050 mA)。

但是、这超过了 DF 字段的最大值32767。

为了解决此问题、我将 SpecificationInfo 中的 IPSCALE 从0修改为1、从而将容量有效地缩小10倍。 因此、我配置的容量(DC)现在设置为高于10050 mA 54的1005 mA、因此新容量(DC cWh)为4704 (13 × 3.6V× 54 1005 mA)。

然而、在读取 SBS 状态时、我注意到 FCC 和 RM 值似乎反映了4704的(DC cWh)而非1005的(DC mAh)。

您能否确认此行为是否正确? FCC 和 RM 值应该基于以 mAh 为单位的缩放容量还是以 cWh 为单位的调整容量?

感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 支持团队:

    有任何相关更新吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    单位取决于 CAPM 设置。

    如果您希望 RM 和 FCC 报告您的 mAh 值、则请将 CAPM 设置为0 (这是 UI 中的一个错误)。