This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28881:隔离型反激式设计-输出功率故障-如下

Guru**** 2509425 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28881

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1431809/ucc28881-isolated-flyback-design---troubles-with-output-power---following

器件型号:UCC28881

工具与软件:

大家好、 我们继续主题闭合: UCC28881:隔离型反激式设计-输出功率存在故障。 很抱歉我因受伤而延迟。  

我尝试过 760301306 Wuerth 变压器、它有1.8mH、电路表现也一样。 我还尝试了2个串联的初级绕组、因此 Lpri 大约为3.6mH (通过 RLC 表检查)、次级绕组也串联在一起。 针对该选项进行了测试、旨在查看当 Lpri 为您推荐时会发生什么。 此连接具有相同的限制行为。 已连接振荡器。  

请告诉我您的意见。  

我还尝试了 Pulse PH9385.011NLT 3.2mH 变压器、但它无法访问输出参数。  

我将测试脉冲变压器、它可能对 这种来源没有理想的参数。 但我确实为变压器的空间感到苦恼。 我需要保持尽可能小(最大宽度11毫米和长度18毫米)。 如果你有任何建议的变压器或与另一个 IC 的组合,我也会很高兴。  

BR Zdenek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    一位专家将会给您回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zdnek:

    再次感谢您联系我们。

    您能否重新发布原理图和电路输入/输出电压、因为已经过一段时间了?

    此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harish、您好!

    输入电压88VAC - 300VAC

    输出24VDC/0.15A

    使用输入端的 CCA 90VAC 制作振荡器。 电压越高、限制就越早。

    谢谢

    BR Zdenek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zdenek:

    感谢您发送编修。

    希望你现在更好的伤害后。

    从最后附加的波形中、请确认以下内容:

    CH1:输出电压(黄色)

    CH3:开关节点/漏极电压或辅助电压(红色)??

    CH4:漏极电流(绿色)

    漏极电流看起来是不正确的。 您能否附上放大的波形并进行澄清? Vdd 是如何提供的?

    此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harish、您好!

    你是对的。 黄色- Vout;红色- VDRAIN;绿色- IDRAIN;蓝色- Vdd

    我可以看到 Vdd 可能受到了太多的干扰。 当我测量它时、探头对行为有影响。 当我看到 Id 曲线时、似乎变压器也处于饱和状态。 但现在 Lpri 为3.6mH。 VDD 由 HV 输入提供、Vdd 由100nF 电容器提供支持。 我还使用 Vdd 控制 FB、因为我进行了测试、应该不会有问题。

    BR

    Zdenek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zdenek:

    感谢您的澄清。

    显然漏极电流看起来很饱和。 此外、VDS 波形的消磁时间看起来也不正常。

    我建议检查变压器的饱和电流、并再次访问缓冲器元件。

    请通过以下链接参阅使用 UCC28881的反激式参考设计、首先参见:

    https://www.ti.com/reference-designs/index.html#search?keyword=UCC28881&tlogy=Flyback,Flyback-%20Non%20Sync,Flyback-%20DCM,Flyback-%20Active%20Clamp,Flyback-%20CCM,Flyback-%20Integrated%20Switch,Flyback-%20Transition%20Mode,Flyback-%20Quasi%20Resonant,Flyback-%20Synchronous,Flyback-%20Multiphase,Flyback-%20PFC

    此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harish、您好!

    我在为正常工作的变压器预留充足的空间而感到苦恼。 我知道我尝试使用的变压器对设计非常不满意。 我假设在该频率下我超出了变压器参数的限制。 我还在使用缓冲器进行实验。 我可以获得更好的 Vds 峰值、但这对变压器行为没有太大影响。 我会查看您推荐的设计、但我认为我将改用更高开关频率的 IC、以便为我带来更好的变压器情况。

    感谢您的支持和帮助。

    BR Zdenek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zdenek:

    感谢您的反馈。 我现在将结束这个帖子。 您可以自由打开新的主题、以供任何其他查询使用。

    此致、

    Harish