This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD17575Q3:开关 MOSFET 时的输入反弹

Guru**** 2386600 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD17575Q3
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1433299/csd17575q3-input-bounce-when-switching-the-mosfet

器件型号:CSD17575Q3

工具与软件:

大家好!

我一直在尝试设计电池供电的 LED 设计电路。 我使用 TPS61235对与2个电池并行的18650电池进行升压。 LED 电路板的电流消耗为1.3A。 我还使用 BQ29700提供电池保护。 电池电压直接进入升压转换器、在等待升压转换器预充电所需的时间后启用和升压。 然后5.1V 为电路供电。 MCU 为半导体开关元件的栅极/基极提供 PWM。 发生这种情况时、将有来自电路的剧烈噪声、并且输入电压开始抖动。  

我将 PWM 的频率从1kHz 增加到100kHz、该可闻噪声会丢失、但即使频率很高、输入仍然抖动。 这会导致不满足升压转换器的最低输入电压电平、或电池保护切断连接、并且 LED 开始不连续工作。 这在电池电压降至3.2V 至3.1V 左右时发生。 根据示波器结果、仍然存在240mV 的峰峰值。 我试图在开关元件出现之前添加一个1uH 电感器和电容器。 (相同的电感器具有升压功能)。 没有任何变化。

我最初的场景是当电池放电到2.8V 时、电池保护会切断电路的电池连接并等待充电。 在这种情况下、我可以使用软件而不是硬件来控制操作。 我将 PWM 运行电压削减至大约3.3V、导致电池容量使用不足。

首先、我尝试设计一个达林顿对、但并不满意。 然后将 FZT 替换为 CSD17575Q3、并删除 R14、R17、Q9、将 NBASEJ 短接为 NBASE。

当负载电流增大时、电路变得更加不稳定。 因此、即使在3.7V - 3.9V 的电池电压下、非连续相位也可以启动。  

我已尝试将负载连接至升压转换器的输出、一切都运行良好、即使在2A 负载等中、该问题仅在开关相出现。

非常感谢您的任何帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaan:

    感谢您关注 TI FET。 驱动 FET 栅极的 PWM 信号的电压电平是多少? 必须≥4.5V 才能确保 FET 完全导通。 FET 导通时需要传导多大的电流? 是否在靠近 LED 和 FET 的升压转换器输出端有足够的去耦电容器? 将优质陶瓷电容器放置在 LED 灯串顶部并最大限度地减小回路面积、可能有助于减少升压转换器输出端的反弹。 您还应该在靠近 IC 的升压转换器输入端进行去耦。 我认为数据表显示的是10μF 电容器。 CSD17575Q3是一种低导通电阻、高电流 FET。 根据电流要求、您可以将成本更低/电阻更高的 FET 用于此应用。 您能否共享开关波形、VGS 和 VDS?

    此致、

    约翰·华莱士

    TI FET 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢约翰的答复感谢这一点

    我想我已经找到了。 问题在于升压转换器 TPS61235的运行。 输出电压为5.2V、而不是固定的5.1V。 这起初似乎没有问题、但只要该输出应该是固定的电压电平、那么输出就会有点问题。 IC 内部的感测拓扑会由于 IC 的异常运行而受到影响。 我试图从电路板外部提供5.1V 电压、并使用升压转换器仅为 MCU 供电、因此开关 FET、它按预期工作。 该电路板在2.7V 上自行关断、没有任何问题。 当负载被连接至电路板本身时、感测到的输出电流有可能远远高于实际电流、并且未能保持在升压转换器的电流限值之下。  

    回答您的问题:FET 的栅极由 MCU 供电、而该 MCU 由升压转换器本身提供、并满足周围的去耦电容器要求。  

    需要使用 FET 来传导1.3A 电流、是的、我已在 LED 电源侧放置电容器。 开关侧使用1uH 电感器和电容器。

    考虑到 FET 的运行、我同意高昂的成本。 这些都保存在我的库存中、不再使用电池保护 FET。 只是尝试查看操作。