工具与软件:
大家好!
我一直在尝试设计电池供电的 LED 设计电路。 我使用 TPS61235对与2个电池并行的18650电池进行升压。 LED 电路板的电流消耗为1.3A。 我还使用 BQ29700提供电池保护。 电池电压直接进入升压转换器、在等待升压转换器预充电所需的时间后启用和升压。 然后5.1V 为电路供电。 MCU 为半导体开关元件的栅极/基极提供 PWM。 发生这种情况时、将有来自电路的剧烈噪声、并且输入电压开始抖动。
我将 PWM 的频率从1kHz 增加到100kHz、该可闻噪声会丢失、但即使频率很高、输入仍然抖动。 这会导致不满足升压转换器的最低输入电压电平、或电池保护切断连接、并且 LED 开始不连续工作。 这在电池电压降至3.2V 至3.1V 左右时发生。 根据示波器结果、仍然存在240mV 的峰峰值。 我试图在开关元件出现之前添加一个1uH 电感器和电容器。 (相同的电感器具有升压功能)。 没有任何变化。
我最初的场景是当电池放电到2.8V 时、电池保护会切断电路的电池连接并等待充电。 在这种情况下、我可以使用软件而不是硬件来控制操作。 我将 PWM 运行电压削减至大约3.3V、导致电池容量使用不足。

首先、我尝试设计一个达林顿对、但并不满意。 然后将 FZT 替换为 CSD17575Q3、并删除 R14、R17、Q9、将 NBASEJ 短接为 NBASE。
当负载电流增大时、电路变得更加不稳定。 因此、即使在3.7V - 3.9V 的电池电压下、非连续相位也可以启动。
我已尝试将负载连接至升压转换器的输出、一切都运行良好、即使在2A 负载等中、该问题仅在开关相出现。
非常感谢您的任何帮助