请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5030 工具与软件:
您好:
碰巧我们需要在电路中使用9V 的启动电压、而所选的器件是 LM5030。 这是最小 Vin 为14V。 LM5030是一款推挽式电流模式控制器。
与 LM5030等效的器件是什么、后者将以9V 电压启动、最好采用相同的尺寸(我们的 PCB 已进行布线!)
最大输入不高于15V
感谢及时的审查和回应。
-robin
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.