This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5030:LM5030

Guru**** 2582145 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1433636/lm5030-lm5030

器件型号:LM5030

工具与软件:

您好:

碰巧我们需要在电路中使用9V 的启动电压、而所选的器件是 LM5030。 这是最小 Vin 为14V。 LM5030是一款推挽式电流模式控制器。  

与 LM5030等效的器件是什么、后者将以9V 电压启动、最好采用相同的尺寸(我们的 PCB 已进行布线!)

最大输入不高于15V

感谢及时的审查和回应。

-robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    LM5030可以从9V 启动。 有关详细信息、请参阅数据表第7.3.1节。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong:

    实际上、7.3.1有助于比"典型 OP"条件表更好地阐明启动。

    Thnx。

    Matter Closed。

    R