This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61288:放电运行问题

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61288

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1433282/tps61288-question-about-discharging-operation

器件型号:TPS61288

工具与软件:

你好。
这是来自韩国的 Kwonjoon Lee。

我想询问 TPS61288的放电操作(由 EN 引脚触发)。

(详细情况)

1.我的 TPS61288的输出连接到(输入) TPS7A4901、和  
  我的 TPS61288的输入电压和目标电压分别为4V 和16V。
2.在关闭 TPS61288的 VIN 之前、我打算通过将 EN 引脚下拉至0V 来禁用 TPS61288。
(通过 EN 引脚触发的 TPS61288放电操作似乎未在 TPS61288的 SPICE 模型中进行建模)

(问题)

1.我想问一下 TPS61288的输出电压是否快速降至 TPS61288的输入电压(4V)
  当 EN 被拉低至0V 时(什么是下降时间?)
2.我想问一下 TPS61288的输出电压是否完全关闭(达到0V)  
  当 TPS61288的输入电压被拉低至0V 时(什么是下降时间?)

此致、
李原俊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kwonjoon:

    感谢您联系我们。

    器件 TPS61288没有放电功能。

    由于 连接了 TPS7A4901、输出将降低。

    所以、

    1、下降时间取决于输出负载、当空载时、电压缓慢下降。

    时、 输入电压降至0、输出最终将降至0。 下降时间还取决于输出负载。

    有两点需要运行下降时间。

     TPS7A4901工作电流和输出侧漏电流。

    此致、

    Fergus