Other Parts Discussed in Thread: TPS61288
工具与软件:
你好。
这是来自韩国的 Kwonjoon Lee。
我想询问 TPS61288的放电操作(由 EN 引脚触发)。
(详细情况)
1.我的 TPS61288的输出连接到(输入) TPS7A4901、和
我的 TPS61288的输入电压和目标电压分别为4V 和16V。
2.在关闭 TPS61288的 VIN 之前、我打算通过将 EN 引脚下拉至0V 来禁用 TPS61288。
(通过 EN 引脚触发的 TPS61288放电操作似乎未在 TPS61288的 SPICE 模型中进行建模)
(问题)
1.我想问一下 TPS61288的输出电压是否快速降至 TPS61288的输入电压(4V)
当 EN 被拉低至0V 时(什么是下降时间?)。
2.我想问一下 TPS61288的输出电压是否完全关闭(达到0V)
当 TPS61288的输入电压被拉低至0V 时(什么是下降时间?)。
此致、
李原俊