This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS562202:快速动态负载下的输出电压纹波

Guru**** 2814225 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS562207, TPS562202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1432491/tps562202-output-voltage-ripple-under-quick-dynamic-loads

器件型号:TPS562202
主题中讨论的其他器件:TPS562207

工具与软件:

您好!  


请查看下面随附的已测试电路  


我目前具有非常快的动态 PWM 负载(~30kHz)、这会导致5V 输出端出现非常大的输出电压峰间纹波。 这是预期结果吗?


同样、当我移除负载时、输出(~161Hz)仍然具有如此大的输出电压峰间纹波。  


我在应用中使用的电感器是 https://uk.farnell.com/vishay/ihlp2020bzer4r7m51/power-inductor-4-7uh-shielded/dp/3928832 

此致、

Richard  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Richard:

    您需要将一个 10-220pF 的前馈电容器与 R1并联来提高瞬态性能。 谢谢。

    此致、

    Shipeng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shipeng:

    请查看我使用2.2uH、140m Ω 和220pF CFF 的最新结果
    将在下一批结果中使用4.7uH、80m Ω 和220pF CFF 进行测试。  


    2.2 μ H
    在大约0.3A PWM 负载时的快速瞬态负载



    空载

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    4.7uH、80m Ω 和220pF CFF  



    尽管 CFF 增加至220pF、但纹波仍然相当高

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果负载较轻、则纹波较高。 我建议使用 TPS562207。 这是 TPS562202的 BOM 对 BOM 器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shipeng、今天再次使用22pF 测试而不是 CFF (4.7uH、80m Ω)


    除了略小的输出电压纹波之外、我在结果中并没有看到太大的差异。
    我对此的理解是 Cff 高->瞬态响应更快但相位裕度更小
                          低 CFF ->较慢的瞬态响应、但较高的相位裕度可实现稳定性

    您能解释一下比较 CFF 220pF 与22pF 时的区别吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    转换器在 CCM 下工作时、您的理解是正确的。 但负载非常轻、因此器件进入 ECO 模式、开关频率低、纹波较高。  我建议使用在 FCCM 模式下工作的 TPS562207、FSW 将始终为600kHz。 谢谢。