Other Parts Discussed in Thread: TPS25751, BQ25731, PMP41062
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS25751 主题中讨论的其他器件: BQ25731、 PMP41062
工具与软件:
TPS25751在用于 USB-OTG (供电)应用时如何管理 PP5V 和 VSYS (PPHV)的供电?
我将 TPS25751与 BQ25731配对、用于仅供电双向充电应用、这与参考设计 PMP41062类似。
我想让 BQ25731为 USB-OTG 完成难度较大的工作、并想只在所需的最低电流预算下设计我的 PP5V 电源。
例如、如果我的 TPS25751 PP5V 电源仅为100mA (以支持 VConn)、但下游灌电流请求5V@3A、那么 TPS25751可以配置 BQ25731来为该负载供电吗?