This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:USB-OTG (电源)的 PP5V 与 VSYS (PPHV)间的关系

Guru**** 2815225 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25751, BQ25731, PMP41062

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1433203/tps25751-pp5v-vs-vsys-pphv-for-usb-otg-source

器件型号:TPS25751
主题中讨论的其他器件: BQ25731PMP41062

工具与软件:

TPS25751在用于 USB-OTG (供电)应用时如何管理 PP5V 和 VSYS (PPHV)的供电?

我将 TPS25751与 BQ25731配对、用于仅供电双向充电应用、这与参考设计 PMP41062类似。

我想让 BQ25731为 USB-OTG 完成难度较大的工作、并想只在所需的最低电流预算下设计我的 PP5V 电源。

例如、如果我的 TPS25751 PP5V 电源仅为100mA (以支持 VConn)、但下游灌电流请求5V@3A、那么 TPS25751可以配置 BQ25731来为该负载供电吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表显示 VSYS (PPHV)无法用作源。  有人可以确认吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua:  

    感谢您联系我们!

    与电池充电器配对使用时、TPS25751可以通过 VSYS (PPHV)提供5V/3A (及更高)电压。 这在发送供电方能力寄存器0x32中进行配置、其中 PP3 (PPHV)设置为 PDO1 (5V/3A)的电源路径。

    如果您有其他问题/疑虑、敬请告知。  

    此致、  

    Aya Khedr