Other Parts Discussed in Thread: TPS281C100
工具与软件:
我在 一个仅使用 EN 引脚的非常简单的设计中使用 tps281c100。
我需要使用 PWM 来控制 EN 引脚、因此我在 PWM 之后放置了一个 RC 滤波器、以便将 PWM 信号转换为 "1"/"0"输入。
不过、我似乎得到的输出不稳定:


ENANA 是 TPS281C100的使能输入、Vout 是 TPS281C100的输出。 输出端连接至4.5 Ω 负载电阻。
TPS281C100的输入为6VDC。
当我将 VIN 更改为7VDC 时、稳定性有所提高。 但是、当我将其更改为18VDC 时、即应该提供4.5A 负载电流、即使应该使用6VDC 输入和5A 负载电流、该器件似乎也会进入某种类型的关断:

请提供建议。