This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS281C100:对 EN 切换的奇数响应

Guru**** 2624675 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS281C100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1424598/tps281c100-odd-response-to-en-toggling

器件型号:TPS281C100

工具与软件:

我在 一个仅使用 EN 引脚的非常简单的设计中使用 tps281c100。  

我需要使用 PWM 来控制 EN 引脚、因此我在 PWM 之后放置了一个 RC 滤波器、以便将 PWM 信号转换为 "1"/"0"输入。

不过、我似乎得到的输出不稳定:

ENANA 是 TPS281C100的使能输入、Vout 是 TPS281C100的输出。 输出端连接至4.5 Ω 负载电阻。

 TPS281C100的输入为6VDC。

当我将 VIN 更改为7VDC 时、稳定性有所提高。 但是、当我将其更改为18VDC 时、即应该提供4.5A 负载电流、即使应该使用6VDC 输入和5A 负载电流、该器件似乎也会进入某种类型的关断:

请提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ortal、

    您是否尝试过在 PWM 处于活动状态时使输出始终保持开启? 或者您是否希望 EN 跟随 PWM?

    您是否可以直接使用 PWM 驱动 EN 引脚?

    谢谢!

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该设计的目的是使用将由 RC 滤波的实际 PWM 进行驱动、并使器件在宽脉冲下打开、在窄脉冲下关闭。
    对于启动、我可以直接驱动 EN、但它没有解决4.7A 负载下的热关断问题:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Ortal、  

    后续行动、并将于10月24日提出建议。

    BR、  

    艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Ortal、  

    您是否使用 EVM 来测试此应用程序? 此外、您是否在此应用中使用 GND 网络?

    为了进行调试、您可以在直流情况下尝试这样做以消除 PWM 的任何开关损耗。

    BR、  

    艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan:

    感谢您的答复。

    我没有使用 EVM。  

    我连接的最后一张图是直流电压、正如您看到的、输出将关闭。

    关于 GND 网络、您能具体说明一下什么意思吗?

    突出显示的是 GND 网络、U1是  TPS281C100

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ortal、  

    是否有外部限流电阻器? 它应与下表保持一致。

    通过 GND 网络、我参考电阻器-二极管配置、以防止反极性。 具体如下所示:

    此致、  

    艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    是、我有一个限流电阻器、有一根跳线允许我根据预期电流选择特定电阻器:

    我没有使用 GND 网络、因为我使用了方向连接器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我建议在 EVM 上尝试此配置。 这处于器件运行参数范围之内、因此应该不会有问题、尤其是在直流条件下运行时。  

    此致!  

    艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复。
    我尝试使用热像仪、我发现只要器件达到~156C、就会关闭。

    您对布局有什么可能有帮助的建议吗?

    提前感谢

    Ortal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Ortal、  

    您是否能够共享顶层布局的图像? 数据表在9.4.3节中给出了布局建议以及散热注意事项。

    此致!  

    艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我的顶层布局如下:

    提前感谢

    Ortal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Ortal、  

    最大限度地增大 PCB 上的覆铜、以提高电路板的导热性。 从封装到环境的主要热流路径通过 PCB 上的覆铜。 当与封装相对的电路板另一侧的 PCB 上没有连接任何散热器时、尽可能地增加覆铜面积极其重要。

    在封装接地焊盘正下方添加尽可能多的散热过孔、以优化电路板的导热性。

    BR、  

    艾伦