请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27Z746 Thread 中讨论的其他器件: BQSTUDIO
工具与软件:
文件 SLUUCA6 (BQ27Z746技术参考)和 SLUUCW8 (BQ27Z746-R1技术参考)都为数据闪存提供了相同的地址空间、但相应的固件版本0.01-BUILD-12数据闪存映射与1.02-BUILD-15/1.05-构建18不同。
是否有数据闪存的更新地址映射可用?