This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z746:0.01构建12和1.02构建15或1.05构建18数据闪存映射会有所不同、在 SLUUCW8中没有针对 R1正确记录

Guru**** 2549020 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z746, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1432248/bq27z746-0-01-build-12-and-1-02-build-15-or-1-05-build-18-data-flash-map-varies-and-is-not-documented-properly-for-r1-in-sluucw8

器件型号:BQ27Z746
Thread 中讨论的其他器件: BQSTUDIO

工具与软件:

文件 SLUUCA6 (BQ27Z746技术参考)和 SLUUCW8 (BQ27Z746-R1技术参考)都为数据闪存提供了相同的地址空间、但相应的固件版本0.01-BUILD-12数据闪存映射与1.02-BUILD-15/1.05-构建18不同。

是否有数据闪存的更新地址映射可用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我建议参考 bqStudio 以获得寄存器的最新字节和位映射。  

    此致、  

    Robert。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我找不到数据闪存的寄存器地址(在 bqStudio 中标记为 Data Memory)。 我如何在那里找到它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您可以尝试的一种解决方案是在 I2C 线路上安装 I2C 逻辑分析仪、然后您可以使用 bqStudio 中的数据存储器写入所需的参数、并使用逻辑分析仪确定所需参数对应的地址。 否则、您必须参考技术参考手册中标记的内容。  

    此致、  

    Robert。