This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65994AE:支持和设计文档

Guru**** 2811395 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB211A, TPS65994AE, TPS25751, TUSB1044, TUSB1142

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1428527/tps65994ae-support-and-design-documents

器件型号:TPS65994AE
主题中讨论的其他器件: TPS25751TUSB1044TUSB1142、TUSB211A

工具与软件:

以下是我针对器件型号(TPS65994AE)提出的一些问题:

  1. 对电力输送 EEPROM 进行编程以及对编程进行权衡
  2. 芯片如何选择一个 USB-C 连接和另一个 USB-C 连接进行电力输送。  它具有优先级、我可以更改优先级吗?
  3. 除了用户指南之外、还有其他用于连接电路的良好参考吗?
  4. IBIS 和 s 参数模型(如果有)
  5. 有关芯片超高速通信功能的更多信息
  6. 勘误表文档
  7. 将有助于设计的任何其他信息
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请问应用是什么以及有关此设计的更多信息吗? 如果这是 PC/NB、您是否遵循任何参考设计?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tommy、您好!

    我正在开发的设计具有两个 USB-C 连接器、TPS65994AE 似乎非常适合这两个连接器、因为它能够控制任一 USB-C 连接器上的电源、并且如果实施了正确的多路复用开关、还能在 USB-C 连接器上传输超高速数据。  我希望能够选择哪个 USB-C 是电源端口、设置电源端口上的电压/电流以及自由选择哪个 USB-C 连接器作为数据端口。  最好详细了解该器件和数据表/TI 网站上规定的所有功能。

    此致、

    Andrew Opitz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TPS65994AE 保留用于 PC/NB 设计。 使用两个 TPS25751可在成本和易用性方面提供更好的优势、具体取决于您的终端应用。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tommy、您好!

    感谢您提供有关两个 TPS25751器件的建议、我们目前正在并行查看这两个器件、以了解我们是否可以改用该器件。

    在我们的应用中、我们需要为连接器配备超高速多路复用器、通过外部 USB-C 设备供电、而且我们没有计划提供 DisplayPort 或 Thunderbolt 功能。  您能否推荐用于 TPS65994AE 或 TPS25751的多路复用器?  这些应用中是否有任何转接驱动器所需标准示例?

    此致、

    Andrew Opitz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果不需要 DisplayPort 和 TBT 功能、TPS25751会是此处的更好选择。

    对于转接驱动器、我建议查看 TI.com 上的 TUSB 器件。 我看到客户经常使用的一个器件是 TUSB1044、但我不确定这是否适合您的应用。 如果需要、我可以将该线程转给 TUSB 团队、以便他们提供建议。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tommy、您好!

    您可以将该主题转交给 TUSB 团队、以便他们提供建议吗?

    此致、

    Andrew Opitz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tommy

    大家是否有可以分享的方框图? TUSB1142是一种可能的选择、但我想查看您的方框图并提出相应的建议。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tommy、您好!

    有任何关于将该线程传输给 TUSB 团队的新闻吗?  我能做些什么?

    此致、

    Andrew Opitz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew

    大家是否有可以分享的方框图? TUSB1142是一种可能的选择、但如果您有的话、我想看一下您的方框图并给出适当的建议。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    方框图如下所示:

    如果我还能为您提供其他信息、请告诉我。

    此致、

    Andrew Opitz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew

    看一下方框图、我向您推荐用于 USB3转接驱动器+多路复用器以支持 USB-C 实现的 TUSB1142。

    如果需要、您也可以考虑将 TUSB211A 用于 USB2信号补偿。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    使用 TUSB1142和 TUSB211A 而不使用  TUSB1044的具体原因是什么?

    此致、

    Andrew Opitz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    David 现在正在出差、所以我将为您提供这一主题的支持。 TUSB1142之所以在这方面更好、是因为它将 MUX 与 USB 转接驱动器集成在一起。 这会从 Type-C 连接器中选择正确的 TX/RX 对以传递到 SoC。

    TUSB1044没有集成多路复用器、会将 TX1/2和 RX1/2传递到 SoC。 这通常仅在 SoC 具有集成的 DisplayPort/USB 多路复用器来分离信号时使用。

    此致!

    Shane