This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR51440:若要计算开关损耗、您能否提供体二极管的 Vf 和 FET 的上升/下降时间

Guru**** 2595010 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR51440, LMR51430

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1432207/lmr51440-to-calculate-switching-loss-could-you-please-provide-vf-of-the-body-diode-and-rise-fall-time-of-the-fet

器件型号:LMR51440
主题中讨论的其他器件: LMR51430

工具与软件:

尊敬的专家:

我的客户正在考虑使用 LMR51440和 LMR51430。

他们对低侧 FET 的 Vf 和 FET 的上升/下降时间有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

——

(1)要计算开关损耗、必须考虑低侧 FET 体二极管的正向电压。

数据表中没有提到这一点、您能提供吗?

(2)此外、您能否告知我 FET 高/低侧的上升/下降时间。

(3)顺便说一下、根据应用手册(SLVA390A)、没有介绍体二极管的 Vf 以及上升时间和下降时间 FET。

这是否意味着(1)和(2)不会对直流/直流转换器损耗的计算产生重大影响?

https://www.ti.com/lit/an/slva390a/slva390a.pdf

ーーー μ A

感谢您提前提供的大力帮助。

此致、

Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinchi:

    我将会查看该情况、并向您发送数据。

    应用手册的作者进行了高级效率计算。 上升/下降时间和体二极管会对计算略有影响。  

    此致、

    Rahil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahil:

    感谢您的答复。

    我理解情况。

    ・这是否意味着上升时间/下降时间和二极管压降电压对效率没有显著影响?

    ・能否提供上升/下降时间和体二极管规格?

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rahil 已经不在办公室、他计划下周一当他回到办公室时马上与您联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的信一:

    是的、我预计它的效率差异小于1%。

    我已要求设计团队提供规格、收到规格后我会立即向您更新。   

    此致、

    Rahil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的信一:

    很遗憾、我们无法提供此信息。 请使用我们的设计计算器来估算效率- www.ti.com/.../LMR51440-CALC