主题中讨论的其他器件: LMR51430
工具与软件:
尊敬的专家:
我的客户正在考虑使用 LMR51440和 LMR51430。
他们对低侧 FET 的 Vf 和 FET 的上升/下降时间有疑问。
如果您能提供建议、我将不胜感激。
——
(1)要计算开关损耗、必须考虑低侧 FET 体二极管的正向电压。
数据表中没有提到这一点、您能提供吗?
(2)此外、您能否告知我 FET 高/低侧的上升/下降时间。
(3)顺便说一下、根据应用手册(SLVA390A)、没有介绍体二极管的 Vf 以及上升时间和下降时间 FET。
这是否意味着(1)和(2)不会对直流/直流转换器损耗的计算产生重大影响?
https://www.ti.com/lit/an/slva390a/slva390a.pdf
ーーー μ A
感谢您提前提供的大力帮助。
此致、
Shinichi