This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650864:时序问题

Guru**** 2382480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1429307/tps650864-timing-issue

器件型号:TPS650864

工具与软件:

你(们)好  

TPS6508641RSKT 测得的电压时序与客户的设计值不匹配。

根据官方逻辑图、LDOA3 (启用:BUCK4-BUCK4&BUCK6_SG PG)在 BUCK4之后上电。 图中的实际测量显示 LDOA3将在 BUCK4之前通电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您是否能够提供客户原理图、以便我能够仔细观察连接情况、看看是否存在任何问题?

    谢谢!  
    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    请帮助检查、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    谢谢发送原理图、我没有发现连接有任何问题。
    您是否能够发送客户正在其电路板上使用的 IC 顶部标记的图像?

    此致、  
    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请检查并确认丝印打印。 此芯片是否有其他版本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您提供图像、没有其他版本、我只想确认这是 一个有效标记。  

    我可能需要更多信息、以便更好地了解导致问题的原因。  

    • 客户是否也看到 BUCK4和 SWB1_B2之间没有延迟(应该是2ms 延迟)的问题?
    • 它们是否能够提供 Buck4、GPO4、SWB1_B2和 LDOA3的捕获?

    此致、  
    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请参考图片。 Buck4和 SWB1-B2之间的延迟没有问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您提供的波形。  

    原理图中的 CTLx 引脚是否与 上拉电压源(LDO3P3)以外的任何其他信号相连? 如果是、这些连接是什么?

    例如、 CTL5是否连接到 PL_PWR_EN 信号?

    CTL5时序可能会干扰 LDOA3的时序、但如果是这种情况、我需要进一步测试。

    此致!  
    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    CTL5和其他 CTLx 引脚未连接到其他网络、仅通过 LDO3P3上拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我刚刚在终端上完成了对评估板的一些测试、并且我观察到了用于 LDOA3的相同序列、
    CTL 引脚未 连接到任何其他时序时。

    CTL5的时序应等待拉至高电平、直到 Buck6后、
    我会建议将 CTLx 引脚的上拉源从 LDO3P3 →VCC_1V8 (Buck6输出)更改为其他上拉电阻。

    此致、  
    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    CTL5的时序应等待拉至高电平、直到 Buck6后。

    此要求是否在规格表中描述? 您能帮助指出规格表中的页面位置吗?
    是否可以将 CTL5 分别连接到1.8V (Buck6输出)上拉电阻器、并将其他 CTLx 连接到3.3V(LDO3P3)Ω 上拉电阻器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、
    我将 CTL5单独连接到1.8V 上拉电压(Buck6输出)、但结果仍然相同。 您能否在自己的终端上进行测试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    这并未明确说明、这是因为序列的顺序应该取决于所需的时序本身。
    他们是否遵循任何特定的参考设计/所供电的处理器?

    根据 TPS65086x 原理图和布局检查清单、  
    CTLx 引脚应连接到相应的逻辑控制器(1.8V)。 通常这是来自处理器的信号。
    如果未使用、CTLx 引脚应接地。  

    请检查每个 CTL 输入的使用情况。  
    CTL4和3可以用于 LDO3P3、CTL5也应该可用。 但我建议将此电压更改为1.8V、以防不触发电源故障。

     进行调整后、以下结果在我的终端是正常的:

    CH1:BUCK6、CH2:BUCK4、CH3:LDOA3、CH4:CTL5

     LDOA3在 BUCK4之后4ms 会亮起。

    如果对 CTLx 引脚进行任何调整都可以产生正确的效果、请告诉我。

    此致!  
    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我已经确定了这个问题。
    这是我的电路设计问题。 为 FB37预留的磁珠应为 NC、但实际 PCBA 上连接了元件。
    拆下此磁珠后、正时正常。 我是否仍需要通过 BUCK6修改设计以控制 CTL5?
    原始电路设计如下:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sky、

    Sarah 今天不在办公室、但她应该能够在周一回复。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、

    我已经确定了这个问题。

    我是否仍需要通过 BUCK6修改设计以控制 CTL5?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sky、  

    很高兴听到您确定了问题。 如果时序现在正常工作、您将无需修改 CTL5源。  

    此致、  
    Sarah