Other Parts Discussed in Thread: TPS25751, TPS25751EVM
工具与软件:
TI 人好
如何设置 PPHV 为12V?
如何控制输入电压?
非常感谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TPS25751, TPS25751EVM
工具与软件:
TI 人好
如何设置 PPHV 为12V?
如何控制输入电压?
非常感谢。
您好、Yuxi、
我不确定"快速功率能力"是什么意思。 这是一个特定的协议、还是仅使用更高功率的充电?
有关使用 TPS25751为标准 USB-C PD 合约获得12V 受电、请参阅 TPS25751EVM 用户指南的第3.3节、了解有关使用应用程序自定义工具(在线 GUI)的指导。
您需要使用应用程序自定义工具配置加载到器件中的固件映像。 在此工具中、您可以设置支持的接收功率级别。 默认情况下、我们仅提供标称5V、9V、15V 和20V 合约选项。 要添加12V PDO、您需要输入"Advanced Configuration"并手动更新"Transmit Sink Capabilities (0x33)寄存器中的灌电流 PDO。

每个 PDO 表示 TPS25751配置为支持的不同固定电压合约。 在上图中、灌电流 PDO 的数量设置为4、5V、9V、15V 和20V 分别有4个不同的 PDO。
要添加新的 PDO、请将 PDO 数量增加1。 您可通过修改 PDOs Voltage 字段来添加12V 受电方支持、并针对该电压更新工作电流。
15要记住的一点是、需要按增加电压的顺序配置 PDO。 在图中的示例中、由于您添加的 PDO 电压是当前支持的电压(12小于15和20)的中间值、因此需要将 SINK_PDO 3修改为12V、然后将 PDO 4和5分别更新为15V 和20V。
| PDO 编号 | 9旧 PDO 电压 | 新的 PDO 电压 |
| 1. | 5. | 5. |
| 2. | 9. | 9. |
| 3. | 15. | 12. |
| 4. | 20. | 15. |
| 5. | X | 20. |
完成后、您可以从 GUI 生成固件映像并将其加载到您的板中。 启动时、TPS25751现在应支持12V 受电方。
请务必注意、实时系统中的实际协商电压将取决于多种因素、包括但不限于:
谢谢。此致、
Chris