This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:请帮助检查一些规格

Guru**** 2771135 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25751, TPS25751EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1434218/tps25751-please-help-to-check-some-spec

器件型号:TPS25751

工具与软件:

TI 人好

如何设置 PPHV 为12V?  

如何控制输入电压?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuxi、

    能否提供有关用例和系统的更多信息?

    是否正在寻找通过 Type-C 端口提供的12V 拉电流或灌电流?  

    您是指控制拉电流还是灌电流?

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户希望 在手持设备中使用 TPS25751。

    客户希望其手持设备具有快速功率能力、因此它是12V 的灌电流功能  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuxi、

    我不确定"快速功率能力"是什么意思。 这是一个特定的协议、还是仅使用更高功率的充电?

    有关使用 TPS25751为标准 USB-C PD 合约获得12V 受电、请参阅 TPS25751EVM 用户指南的第3.3节、了解有关使用应用程序自定义工具(在线 GUI)的指导。

    您需要使用应用程序自定义工具配置加载到器件中的固件映像。 在此工具中、您可以设置支持的接收功率级别。 默认情况下、我们仅提供标称5V、9V、15V 和20V 合约选项。 要添加12V PDO、您需要输入"Advanced Configuration"并手动更新"Transmit Sink Capabilities (0x33)寄存器中的灌电流 PDO。

    每个 PDO 表示 TPS25751配置为支持的不同固定电压合约。 在上图中、灌电流 PDO 的数量设置为4、5V、9V、15V 和20V 分别有4个不同的 PDO。

    要添加新的 PDO、请将 PDO 数量增加1。 您可通过修改 PDOs Voltage 字段来添加12V 受电方支持、并针对该电压更新工作电流。

    15要记住的一点是、需要按增加电压的顺序配置 PDO。 在图中的示例中、由于您添加的 PDO 电压是当前支持的电压(12小于15和20)的中间值、因此需要将 SINK_PDO 3修改为12V、然后将 PDO 4和5分别更新为15V 和20V。

    PDO 编号 9旧 PDO 电压 新的 PDO 电压
    1. 5. 5.
    2. 9. 9.
    3. 15. 12.
    4. 20. 15.
    5. X 20.

    完成后、您可以从 GUI 生成固件映像并将其加载到您的板中。 启动时、TPS25751现在应支持12V 受电方。

    请务必注意、实时系统中的实际协商电压将取决于多种因素、包括但不限于:

    • 所用 USB-C PD 电源广播的功率级别
    • 拉电流和灌电流(TPS25751)支持的最大功率级别

    谢谢。此致、

    Chris