请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS25751 主题中讨论的其他器件: TPS65987DDK
工具与软件:
尊敬的埃米尔和马当斯:
我们正在考虑使用 TPS25751提供9V/3A 或15V/3A 电源。
数据表的表9-1包含 PPHV 支持的描述、但似乎无法使用应用程序自定义工具对此进行设置。
似乎只能设置使用 BQ 器件或5V 电源的灌电流/拉电流。
如果我们不仅要配置9V/3A 或15V/3A 电源、还要控制功率器件的电压、TPS65987DDK 是更好的选择吗?
此致、
毫米