This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:使用 HV_PP 的电源

Guru**** 1818760 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25751, TPS65987DDK
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1434635/tps25751-power-source-using-hv_pp

器件型号:TPS25751
主题中讨论的其他器件: TPS65987DDK

工具与软件:

尊敬的埃米尔和马当斯:

我们正在考虑使用 TPS25751提供9V/3A 或15V/3A 电源。

数据表的表9-1包含 PPHV 支持的描述、但似乎无法使用应用程序自定义工具对此进行设置。

似乎只能设置使用 BQ 器件或5V 电源的灌电流/拉电流。

如果我们不仅要配置9V/3A 或15V/3A 电源、还要控制功率器件的电压、TPS65987DDK 是更好的选择吗?

此致、

毫米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果我们不仅要配置9V/3A 或15V/3A 电源、而且还要控制功率器件的电压、TPS65987DDK 是更好的选择吗?

    是的、凭借我们目前的器件产品系列、TPS65987DDK 将成为更适合此类用例的器件。 我们将发布一个新器件2H25、该器件将针对纯拉电流应用进行更好的优化、但在此之前、TPS65987DDK 将是理想的使用器件。