This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD19531Q5A:安全工作区

Guru**** 2379010 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27282, CSD19531Q5A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1434541/csd19531q5a-safe-operating-area

器件型号:CSD19531Q5A
主题中讨论的其他器件:UCC27282

工具与软件:

尊敬的团队:

我的客户正在考虑将 CSD19531Q5A (100V、5.3mΩ)用于具有 UCC27282 (半桥栅极驱动器)的三相伺服电机驱动应用。


 - 48VDC 三相伺服电机驱动功率级
 - (UCC27282 + CSD19531Q5A x 2) x 3相
 -输入电压:48V
 - 峰值电流:20A (伺服锁定)、PWM 接通时间=57usec
 -连续电流:6.4A
 - Fsw: 10.42kHz
 -高侧至低侧之间的死区时间:3.52usec

数据表显示"图10. 最大安全工作区"

如果是伺服电机驱动、在95usec 期间重复57usec 的导通时间(脉冲宽度)。
在这种情况下、IDS (漏源电流)是否应该参考57usec 的脉冲宽度特性(尽管只有10us、100us、1ms、10ms 和 DC)?
或者是否需要参考重复脉冲宽度而不是单脉冲的直流特性曲线?

客户能否将 CSD19531Q5A 用于此应用?

数据表显示绝对最大额定值、Id (持续漏极电流)为16A。
针对 VDS、脉冲宽度等的条件是什么?

此致、

二宫幸志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ninomiya-San、

    感谢您向客户推广 TI FET。 我将通过常规电子邮件进行回复、然后关闭该主题。 通过电子邮件处理该问题会更容易。

    此致、

    约翰·华莱士

    TI FET 应用