主题中讨论的其他器件:UCC27282、
工具与软件:
尊敬的团队:
我的客户正在考虑将 CSD19531Q5A (100V、5.3mΩ)用于具有 UCC27282 (半桥栅极驱动器)的三相伺服电机驱动应用。
- 48VDC 三相伺服电机驱动功率级
- (UCC27282 + CSD19531Q5A x 2) x 3相
-输入电压:48V
- 峰值电流:20A (伺服锁定)、PWM 接通时间=57usec
-连续电流:6.4A
- Fsw: 10.42kHz
-高侧至低侧之间的死区时间:3.52usec
数据表显示"图10. 最大安全工作区"

如果是伺服电机驱动、在95usec 期间重复57usec 的导通时间(脉冲宽度)。
在这种情况下、IDS (漏源电流)是否应该参考57usec 的脉冲宽度特性(尽管只有10us、100us、1ms、10ms 和 DC)?
或者是否需要参考重复脉冲宽度而不是单脉冲的直流特性曲线?
客户能否将 CSD19531Q5A 用于此应用?
数据表显示绝对最大额定值、Id (持续漏极电流)为16A。
针对 VDS、脉冲宽度等的条件是什么?
此致、
二宫幸志