This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79600-Q1:BQ79600唤醒问题

Guru**** 1831610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1432818/bq79600-q1-bq79600-wake-problem

器件型号:BQ79600-Q1

工具与软件:

你(们)好  

我们的客户 Vestel 正在开发 BMS 系统解决方案、他们在唤醒 BQ79600时遇到一些问题。

在其系统中、它们使用 BQ79600 AFE 作为桥接器并与79731 AFE 进行通信。 他们将已经通信的 TX 引脚拉至低电平状态并保持2.5ms、然后再次将其提升。 这样一来、他们就可以起床并进行通信了。 但是、在某些情况下、这不起作用、但在它们关闭系统电源并再次通电后、它也开始工作。 他们认为这种情况的原因是可能已经进入 AFE 的雕像,但他们在数据表中找不到任何东西,你能帮助我吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Mustafa、

    这可能需要几个因素。  
    我要检查的两件事是您是否已将板配置为 UART 以及您使用的电源是否足够? 我们的 EVM 提供5V 或12V 电压。

    另一个要检查的是通信超时。 它们可能无法通信、而器件将关闭?

    请告诉我有关这些项目的信息。

    此致!

       昆廷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Quentin:

    下面是客户的回应。

    *****

    1. 我们在自己的电路板上执行这项工作、但我们很少看到这种情况(就像每10-15天一样)。 如您所说、即使是电源故障、我们也希望在检查这些情况的同时研究软件引起的情况。 这让人们想到、如果 AFE 处于与我们在正常条件下使用的正常统计和唤醒音不同的状态、则可能不够用。
      当正常情况下 AFE 收到能量时、我们假设 AFE 处于 SHUTDOWN 状态、我们发送的唤醒音足以进行唤醒和开始通信。
    2. 在我们遇到 AFE 的情况中、X 不足以传递到状态和唤醒音调(x shutdown、shutdown 有效)。
      示例2是我的假设、实际上我想问您是否存在这样的情况。
      另一方面、我们可以调查问题是否是由权力引起的、你对此有什么建议吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mustafa

    由于这种情况每15天只发生一次、因此听起来它可能与电源无关。
    当 BQ79600的 WAKE ping 不起作用时、您是否在下电上电之前进行了任何重试?
    您是否确认2.5ms 下拉电阻在发生这种情况时实际上有效?

    这并不是我在过去看到过的任何类似案件。

    此致!

       昆廷