工具与软件:
你(们)好
我们的客户 Vestel 正在开发 BMS 系统解决方案、他们在唤醒 BQ79600时遇到一些问题。
在其系统中、它们使用 BQ79600 AFE 作为桥接器并与79731 AFE 进行通信。 他们将已经通信的 TX 引脚拉至低电平状态并保持2.5ms、然后再次将其提升。 这样一来、他们就可以起床并进行通信了。 但是、在某些情况下、这不起作用、但在它们关闭系统电源并再次通电后、它也开始工作。 他们认为这种情况的原因是可能已经进入 AFE 的雕像,但他们在数据表中找不到任何东西,你能帮助我吗?