This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54331:使用4.2V 完全充电的锂离子电池无法获得3.3V 输出

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54331

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1427116/tps54331-not-getting-3-3v-output-using-4-2v-full-charged-li-ion-battery

器件型号:TPS54331

工具与软件:

我们正在尝试使用 TPS54331 dc-dc 转换器从3.6-4.2V 锂离子电池获得3.3V 输出。 该电路在输入电压大于7V 的情况下正常工作。 对于单节锂离子电池、是否必须进行任何修改?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Visakh

    您期望电路的工作电压范围是多少?

    请配置 R34和 R37、请参阅 TPS54331数据表中的第7.3.4节。 当 VEN>阈值电压1.25V 时、该电路启用。

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    您期望电路的工作电压范围是多少?

        输入电压范围:SMPS 12V.

        输入电压范围:无 SMPS、锂离子电池为3.7V 至4.2V。

    我还尝试更改输入电阻器。 这时 EN 引脚上的电压为1.37v、并且输出电压仍在1.2V 至1.9V 之间波动。之后、我让 EN 引脚悬空、也会发生同样的情况。

    从 TPS54331获得3.3V 输出所需的最小输入电压是多少。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Visakh

    我还尝试更改输入电阻器。 这时 EN 引脚上的电压为1.37v、并且输出电压仍在1.2V 至1.9V 之间波动。之后、我让 EN 引脚悬空、也会发生同样的情况。

    什么是 Vin 电压? 您能分享 SW 和 Vo 的波形吗? 您还可以共享布局图像吗?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Visakh

    我将暂时关闭该主题、因为没有响应。 如果还有其他问题、敬请告知。

    谢谢你