工具与软件:
我们正在尝试使用 TPS54331 dc-dc 转换器从3.6-4.2V 锂离子电池获得3.3V 输出。 该电路在输入电压大于7V 的情况下正常工作。 对于单节锂离子电池、是否必须进行任何修改?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
感谢您的答复。
您期望电路的工作电压范围是多少?
输入电压范围:SMPS 12V.
输入电压范围:无 SMPS、锂离子电池为3.7V 至4.2V。
我还尝试更改输入电阻器。 这时 EN 引脚上的电压为1.37v、并且输出电压仍在1.2V 至1.9V 之间波动。之后、我让 EN 引脚悬空、也会发生同样的情况。
从 TPS54331获得3.3V 输出所需的最小输入电压是多少。