This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-02013:电感器 T1 VT 至20163存在问题

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP22650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1430651/tidm-02013-issue-with-inductor-t1-vt-20163

器件型号:TIDM-02013
主题中讨论的其他器件:PMP22650

工具与软件:

您好!

我们正在组装 PCB 板 PMP22650、一切都进展顺利、直到我们要组装 VT 至20163电感器。 我们之所以感到关注、是因为电感器和数据表与原理图和 PCB 板不匹配。 焊盘对上反相。 电感器的焊盘1与 PCB 的焊盘2匹配、也与另一对匹配、如下图所示:

我们是否可以在它们之间交换焊盘1和2以及焊盘3和4?  

此致、

Roger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看不到它们在您提供的图像中与之不匹配的地方。 原理图符号在变压器的虚线端旁边标记了引脚1。 产品说明书中显示了相同的情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brent:

    抱歉、但在 PCB 布局图像中、您可以看到 左上角的焊盘上有引脚2、但变压器上有引脚1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绕组没有极化。 无论您是否交换引脚1和2、只要3和4也交换即可。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。

    非常感谢