请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDM-02013 主题中讨论的其他器件:PMP22650
工具与软件:
您好!
我们正在组装 PCB 板 PMP22650、一切都进展顺利、直到我们要组装 VT 至20163电感器。 我们之所以感到关注、是因为电感器和数据表与原理图和 PCB 板不匹配。 焊盘对上反相。 电感器的焊盘1与 PCB 的焊盘2匹配、也与另一对匹配、如下图所示:




我们是否可以在它们之间交换焊盘1和2以及焊盘3和4?
此致、
Roger