This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS27SA08-Q1:当 EN 被拉至低电平或开关被关闭时、高侧智能开关在输出上显示~18V 的浮动电压

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1428908/tps27sa08-q1-high-side-smart-switch-shows-floating-voltage-18v-on-the-output-when-en-is-pulled-low-or-switch-is-turned-off

器件型号:TPS27SA08-Q1

工具与软件:

我讨论了此 IC 的论坛对话、其中有人建议 DIA_EN 应处于低电平并且其行为符合预期(当 EN 为低电平时为0V)、但如果我将 DIA_EN 设置为低电平、则我无法使用诊断功能 ST 和 SNS、请参阅数据表中随附的屏幕截图、如果我的理解有误、请纠正。
在我的用例中、我需要 ST 和 SNS 功能、因此我将 DIA_EN 拉至高电平
正如我在 Vout 和 GND (负载开关的输出)之间添加220 ohm/1k 电阻后提到的、我可以看到问题已经得到解决、这可以算作永久性 解决方案吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您能否提供此应用的原理图?

    当 DIAG_EN 拉至高电平时、ST 和 SNS 功能处于运行状态。 220 Ω/1k 电阻器是否是此器件的预期负载?

    BR、  

    艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是上述应用的原理图、请找到它、220欧姆/1k 欧姆电阻器不是预期负载、我刚才添加了该电阻器以消除开路负载条件下的浮动电压。

    实际负载将约为200mA 至7A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    为什么需要在 OFF 状态下启用 DIAG_EN? 对于该应用、我建议将 DIAG_EN 布线至 EN 引脚。

    BR、  

    艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在此用例中、我们还需要在关闭条件下使 DIA_EN 为高电平、因为我们需要 ST 引脚持续监控开关的状态并向其他子系统报告相同的状态  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    即使 DIAG_EN 为低电平、ST 引脚仍能够提供故障指示。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢

    我已经根据您的建议、现在 我可以在开关关闭时正确使用 ST 和 SNS 功能、而不会在输出上产生任何浮动电压