请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS27SA08-Q1 工具与软件:
我讨论了此 IC 的论坛对话、其中有人建议 DIA_EN 应处于低电平并且其行为符合预期(当 EN 为低电平时为0V)、但如果我将 DIA_EN 设置为低电平、则我无法使用诊断功能 ST 和 SNS、请参阅数据表中随附的屏幕截图、如果我的理解有误、请纠正。
在我的用例中、我需要 ST 和 SNS 功能、因此我将 DIA_EN 拉至高电平
正如我在 Vout 和 GND (负载开关的输出)之间添加220 ohm/1k 电阻后提到的、我可以看到问题已经得到解决、这可以算作永久性 解决方案吗?