主题中讨论的其他器件: TPS1HC30-Q1、TPS2HCS10-Q1
工具与软件:
大家好、团队成员:
我的客户遇到其 MB 中存在功率降问题、MB 为显示器提供12V 电压、而显示器在12V 输入侧似乎没有软启动设计、因此当我们每次将此12V 电压连接到监视器时、浪涌电流会导致该12V 电压深度降接近0V、然后恢复、 但是、由于 MB 侧的12V 电压会成为其他 POL 的源、从而将3/5V 转换到系统、因此12V 压降会导致另一个问题。
我们正在寻找一种解决方案、在 MB 12V 连接到监视器时能够提供软启动功能(监视器是其他公司的产品、因此我们无法更改)、我的问题是我们的高侧开关(如 TPS27SA08)是否可以支持这种需求?
我的计划是让 MB 12V 连接到 TPS27A08的输入端、并使用电阻分压器通过该12V 生成 VEN、因此 TPS27SA08将始终开启、在我们连接到监控器之前 Vout 将为12V、然后当我们连接到监控器时、这将帮助输出电流限制、然后作为软启动12V 连接到监控器、这样就可以了?
或者、您对此设计有何更好的建议吗?
目标是设计一种方法、以便 MB 侧的12V 源不会出现压降 、因为 连接到监控器期间会产生大浪涌电流。
监控器的最大负载将约为7.5A、因此任何设置为高于8A 或10A 的电流限制都是合适的。
谢谢!
BR、Kai