This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS27SA08:需要软启动解决方案

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2HCS10-Q1, TPS27SA08, TPS1HC30-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1432985/tps27sa08-a-soft-start-solution-need

器件型号:TPS27SA08
主题中讨论的其他器件: TPS1HC30-Q1、TPS2HCS10-Q1

工具与软件:

大家好、团队成员:  
我的客户遇到其 MB 中存在功率降问题、MB 为显示器提供12V 电压、而显示器在12V 输入侧似乎没有软启动设计、因此当我们每次将此12V 电压连接到监视器时、浪涌电流会导致该12V 电压深度降接近0V、然后恢复、 但是、由于 MB 侧的12V 电压会成为其他 POL 的源、从而将3/5V 转换到系统、因此12V 压降会导致另一个问题。

我们正在寻找一种解决方案、在 MB 12V 连接到监视器时能够提供软启动功能(监视器是其他公司的产品、因此我们无法更改)、我的问题是我们的高侧开关(如 TPS27SA08)是否可以支持这种需求?
我的计划是让 MB 12V 连接到 TPS27A08的输入端、并使用电阻分压器通过该12V 生成 VEN、因此 TPS27SA08将始终开启、在我们连接到监控器之前 Vout 将为12V、然后当我们连接到监控器时、这将帮助输出电流限制、然后作为软启动12V 连接到监控器、这样就可以了?

或者、您对此设计有何更好的建议吗?

目标是设计一种方法、以便 MB 侧的12V 源不会出现压降 、因为 连接到监控器期间会产生大浪涌电流。

监控器的最大负载将约为7.5A、因此任何设置为高于8A 或10A 的电流限制都是合适的。

谢谢!

BR、Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、团队成员:

    有没有人可以帮助我的问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    我看到您正在回答其他 TPS27SA08的问题、我可以知道这个问题是否仍应分配给您一方吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai、

    TPS27SA08将 能够将启动过程中的电流限制在预设的20A。 这里的理念是、该器件会在电流限制条件下调节电流、直到输出电流限制条件(例如电容充电)消失。 这是想法吗? 您也可以使用 TPS1HC30-Q1等器件来设置可调电流限值。 客户在这里看到的是哪种类型的直流稳态电流?

    通过"软启动"操作、这通常意味着降低电压压摆率、以间接限制输出电流。 我们不支持将压摆率更改为数据表时序部分中未指定的值。 TPS2HCS10-Q1能够在一定程度上做到这一点、但器件限制压摆率的慢速度存在限制。

    此致、
    TIM  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Timothy:

    感谢您的反馈!

    让我再简单地解释一下、  

    客户希望在"MB 端"找到一个解决方案、以帮助监控器侧软启动12V 电压、从而防止 MB 中的12V 电源在连接监控器时出现深度压降。 我想知道我们的高侧开关是否可以做到这一点、所以关键是、 软启动不是在高侧开关仅自行启用时进行、因为即使还未连接监视器、开关也会直接启用。  

    BR、  

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai、

    我不熟悉术语"MB"、但 如果我在这里假设骤降是由电流突然增加(例如浪涌)引起的、则高侧开关能够将电流尖峰限制/钳制到特定的水平并防止骤降。 如果骤降是由热插拔事件引起的反弹等事件引起的、则高侧开关在此处没有电压保护并且不调节电压。

    此致、
    TIM  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、您好!

    感谢您的评论,MB 这是意味着母板,就像一个计算机母板,不同的比较传统母板在这里他们设计一个源12V 可以源到子板侧(这里是显示器).

    我想我可以向客户应用 EVM 来先试!  

    BR、Kai