This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25505:BQ25505

Guru**** 2693265 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25505, BQ25628E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1432567/bq25505-bq25505

器件型号:BQ25505
主题中讨论的其他器件: BQ25628E

工具与软件:

我们期待在电源组设计中使用 bq25505。 选择 bq25505的主要原因是它能够通过极低的电流输入源(相当于太阳能电池)充电、其1.8V 的相对较低的启动/使能电压、并且能够在 Vin 在启用后降至1.8V 以下时保持使能状态。

我们预计将由 bq25505充电的二次电池的放电活动不频繁、并且可以在白天非常稳定地获取充电能量、尽管输入电压和电流很低(通常不超过600mA 和~2.5V)。 我们正在为双/并联18650电池组充电。

主要问题是、由于18650二次电池 的充电/放电路径是通过 bq25505的、那么 bq25505能否处理3600mA 100650电池的1C 放电额定值(在18650电池3V 至4.2V 的工作电压范围内降额至3A)? 我在 bq25505的数据表中没有找到与此相关的规格、也许我漏掉了它。 在任何情况下、即使 IC 可以支持这一点、是否有特定的布局指南来缓解任何与热相关的性能问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     VBAT_SEC 和 VSTOR 之间的 FET 标称电阻为0.95欧姆、几乎为1欧姆。 消耗3A 电流时、压降将接近3V、这对于该应用来说并不实用。

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我漏掉了 VB_SEC 和 VSTOR 之间 FET 的 RDS (ON)规格。 对于将从太阳能电池输入为18650充电、但允许电池放电1C (降额至3A)的 IC 充电、我们有任何建议(即不受 IC 的功率限制)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Thomas:

    遗憾的是、此类系统没有完美的解决方案、您很可能需要使用 BQ25628E 等单节电池充电器之一在主机侧实施一些 MPPT。

    此致、

    Wyatt Keller