Other Parts Discussed in Thread: BQ25505, BQ25628E
主题中讨论的其他器件: BQ25628E
工具与软件:
我们期待在电源组设计中使用 bq25505。 选择 bq25505的主要原因是它能够通过极低的电流输入源(相当于太阳能电池)充电、其1.8V 的相对较低的启动/使能电压、并且能够在 Vin 在启用后降至1.8V 以下时保持使能状态。
我们预计将由 bq25505充电的二次电池的放电活动不频繁、并且可以在白天非常稳定地获取充电能量、尽管输入电压和电流很低(通常不超过600mA 和~2.5V)。 我们正在为双/并联18650电池组充电。
主要问题是、由于18650二次电池 的充电/放电路径是通过 bq25505的、那么 bq25505能否处理3600mA 100650电池的1C 放电额定值(在18650电池3V 至4.2V 的工作电压范围内降额至3A)? 我在 bq25505的数据表中没有找到与此相关的规格、也许我漏掉了它。 在任何情况下、即使 IC 可以支持这一点、是否有特定的布局指南来缓解任何与热相关的性能问题?