This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z746EVM-047:bq27z746 EVM 上的保护器调优期间、错误触发硬件保护的问题

Guru**** 1818760 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z746, BQSTUDIO
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1434169/bq27z746evm-047-issue-with-false-triggering-of-hardware-protection-during-protector-tuning-on-bq27z746-evm

器件型号:BQ27Z746EVM-047
主题中讨论的其他器件:BQ27Z746BQSTUDIO

工具与软件:

尊敬的 TI 支持团队:

我想与在 bq27z746 EVM 上使用保护器调优时遇到的问题联系起来。 在测试过程中、我在 Protector Tuning 页面上配置了 HOCC、HOCD 和 HSCD 值。 然而、在未施加任何电流的情况下、HSCD 保护会持续触发。 我们使用的是1mΩ RSENSE 电阻器、具有以下设置:

  • OCC:10mV
  • OCD:-20mV
  • SCD:-30mV

值得注意的是、直接从 Protector Threshold 页面设置这些阈值时、不会发生这种误触发。

此外、我们正在与我们的设备制造商合作、使用 Protector Delay 和 Protector Threshold 设置来校准硬件保护。 但是、它们表明无法直接校准、需要内部计算公式。

您能帮助我们解决误触发问题和必要的校准计算公式吗?

感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、  

    使用保护器调优页面时、您无需向电量计提供参考电压来校准硬件保护、而使用保护器阈值选项卡时、您确实需要在多个位置向电量计施加参考电压。 有关每个流程的更多信息、请参阅 EVM 用户指南和器件 TRM。  

    您能否读取寄存器0xF0A2 ProtectorImage2、以便我获取硬件保护配置的快照。  

    此外,我们没有一个"公式",我可以提供这将实现这一点。 在生产中、您应该执行以下操作:  

    • 使用 BQStudio 中"Calibration"选项卡的"Protector Delay"和"Protector Tuning "部分、对一个电量计上的硬件阈值和延迟进行编程。
    • 读取存储在 PortectorImage1和 ProtectorImage2中的值并将非保留位存储在 MCU 上(请参阅寄存器位映射的图像)。
    • 对于生产中的每个电量计、读回 ProtectorImage1和 ProtectorImage2中存储的值
    • 仅写入您为配置存储的非 RSVD 位、将 RSVD 位保持为每个电量计的默认值。
    • 通过写入0xF0A3 ProtectorImageSave 来保存保护器映像(发送一个非零封装以及用于锁定映像的命令、即0x01)。
    • 一旦图像被锁定、就无法再进行更改。

    此致、  

    Robert。