主题中讨论的其他器件:BQ27Z746、 BQSTUDIO
工具与软件:
尊敬的 TI 支持团队:
我想与在 bq27z746 EVM 上使用保护器调优时遇到的问题联系起来。 在测试过程中、我在 Protector Tuning 页面上配置了 HOCC、HOCD 和 HSCD 值。 然而、在未施加任何电流的情况下、HSCD 保护会持续触发。 我们使用的是1mΩ RSENSE 电阻器、具有以下设置:
- OCC:10mV
- OCD:-20mV
- SCD:-30mV
值得注意的是、直接从 Protector Threshold 页面设置这些阈值时、不会发生这种误触发。
此外、我们正在与我们的设备制造商合作、使用 Protector Delay 和 Protector Threshold 设置来校准硬件保护。 但是、它们表明无法直接校准、需要内部计算公式。
您能帮助我们解决误触发问题和必要的校准计算公式吗?
感谢您的支持。