请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76952 工具与软件:
大家好、团队成员:
您能否帮助检查客户是否希望进入关断模式、如果客户使用 RST_SHUT 拉至高电平持续1秒、TS2引脚是否必须保持悬空? 如果您不需要 TS2引脚保持悬空、那么、您能否分享一个更详细的步骤来测试关断电流? 非常感谢您的支持。
由于客户尝试将 RST_SHUT 拉至高电平1S、并且他们将 TS2电阻器更改为5m Ω、因此 TS2上的电压显示为3.6V、而不显示为5V、而从数据表来看、它会显示处于关断模式、TS2应约为5V。 客户 通过万用表对关断电流进行测试、结果显示约20uA~40uA (始终变化)、因此器件似乎没有进入关断模式。


测试电流如下面的蓝线所示:

此致
Jie